This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:配置预发布 PWM 驱动程序和项目0的帮助

Guru**** 2580945 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/592092/ccs-cc2650-help-with-configuring-the-pre-release-pwm-drivers-and-project-0

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我目前正在开发一个需要通过 cc2650Launchpad 上的蓝牙对板载 LED 进行脉宽调制的电路。 我已经设置了一个 Android 应用程序、该应用程序可与项目0示例代码配合使用以打开和关闭板载 LED、但我正在努力实现 LED 的 PWM。 我目前正在使用2.13.00.6 RTOS、因为较新的 RTOS 似乎与项目0不兼容(编译器在构建时会抛出空指针异常错误)。 下面的线程表示这个版本的 RTOS 应该与驱动程序兼容、但我正在努力实现它。 我们非常感谢提供任何示例或指导。  

e2e.ti.com/.../474000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    您使用的是哪个版本的 TI BLE-Stack? 适用于 BLE-Stack v2.2.1的 CC26xx 的 Project Zero 的最新版本可在 SimpleLink Academy: software-dl.ti.com/.../overview.html 上找到

    该版本与支持 PWM 驱动程序的 TI-RTOS v2.20.01.08兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、感谢您的快速回答。 我目前正在使用 BLE-STACK v2.2.1。 今晚我将尝试找到零项目-当我查看之前在快速入门教程中提供的链接时、这些链接似乎已关闭。 我将发布有关我所取得进展的更新。