请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我不确定这是否是软件开发人员指南中报告问题的正确位置、 但在3.00.01版中、在开发低功耗蓝牙应用->在定制板上运行 SDK ->创建定制板级配置文件中、第2步是在项目的 board.c 和 board.h 文件中添加新的预处理器定义、在 board.h 中、您将添加:
#Elif Defined (MYBOARD) #include "../../boards/MYBOARD/MYBOARD.h
这是不正确的、应该是:
#Elif Defined (MYBOARD) #include "../../boards/MYBOARD/Board.h
使用 MYBOARD.h 可防止应用程序代码查找任何 Board_XXXX 引脚、因为它们不包含在内。 仅包括 MYBOARD_XXX 引脚。 还可以将其与/source/target/cc2640r2lp 文件夹下的现有 cc2640r2lp #includes 进行比较、其中 cc2640r2lp_board.h 包含 Board.h、而不是 CC2640R2_LAUNCHXL.h
谢谢。