主题中讨论的其他器件:CC256XQFNEM、 CC2564、
您好!
我们正在研究双模蓝牙解决方案。 我们有评估 STM3240G-EVAL 上的 CC2564 (CC256XQFNEM)所需的资源。
我们需要的是经典蓝牙来播放音频(A2DP、HFP 和 AVRCP 配置文件)、BLE (作为外设)连接到手机以进行命令/控制/状态、BLE (作为中央设备)连接到简单的遥控器。 BLE 可能是自定义配置文件。 此外、我们还希望将代码移植到功耗较低的 ST32L4系列微控制器(而不是 ST32F4)。
我们已经稍微看了一下 SDK,然后运行了演示,似乎应该可以执行移植(由于 HAL),并且应该也可以完成所有配置文件的集成。 如果您有任何资源可以加快我们的开发速度,这将是很好的,但我的主要关注是,如果一切都有可能,我们不想投入精力进行集成,然后变成一个“问题”。
我知道 、当我们运行 A3DP 时、我们无法运行 BLE、但仍然可以执行双模、因此我们需要将部分处理(解码到主机)卸载。 我相信 AUDDemo 就是这么做的。 我的行动计划是使用 AUDDemo 作为起点、转换和添加无辅助 HFP、然后添加 BLE...
提前感谢您的回复。