This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541 CC2540吞吐量

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/604945/cc2541-cc2541-cc2540-throughput

器件型号:CC2541

您好!

我们正在开始新设计、并希望考虑使用 TI CC2541 SoC 四路蓝牙接口。 我所做的研究是,我们如何实际实现>1Mbps 的数据吞吐量? 我们需要每秒传输100个数据包、每个数据包的大小为133字节。 我们甚至可以使用115kbps 的数据速率(应用速度、而不是物理层)。 我知道无法通过 BLE 实现这一点(如果我错了、请更正我)。 我们正在与 Android 平板电脑通信。 过去、我们尝试使用 SPP 配置文件、但由于数据包之间的延迟、我们仅获得大约33kbps 的吞吐量(每秒31个数据包)。

如何实现 CC254x 芯片的公布数据速率?