This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:传感器控制器 COMPA 稳定时间

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/604648/cc2650-sensor-controller-compa-settling-time

器件型号:CC2650

您好!

我将 CC2650芯片与传感器控制器配合使用、针对自定义电压基准测量 COMPA 交叉、并尝试调试一些奇怪的行为。

在 COMPA 的传感器控制示例代码中、代码引用了未知的稳定时间:

//启用 compa
compa compaEnable ();

//选择 compa 基准和输入
compa SelectGpioRef (AUXIO_A_reference);
compa SelectGpioInput (AUXIO_A_SIGNAL);

... compa 输出稳定时执行其它任务

//检查 compa 输出
compaGetOutput (output.value);

//禁用 compa
compaDisable (); 

CC2650数据表未详细说明压实稳定时间、有人能不能建议使用外部电压基准的稳定时间是多久? 数据表中涵盖了这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    这取决于输入线路上的电容和/或驱动电平。 COMPA 是一个模拟比较器(不提供时钟)、因此它将立即反映输入。 您可以尝试通过在选择已知输入电平后将结果立即存储在缓冲器中、为您的特定应用自行配置此结果。