主题中讨论的其他器件: CC2540
工具/软件:Code Composer Studio
器件:CC2640R2F LaunchPad
CCS 版本:7.1.0.00016
适用于 CC26040R2 LaunchPad 的 BLE SDK 1.35.00.33
已编程 HostTestApp 且已连接 CC2540 USB 软件狗的 BLE 器件监控器2.5.0 (中央器件)
我在 CC2640R2F Launchpad 板上加载了一个与 SimplePeripheral 应用项目类似的示例应用、该应用通过 BLE 器件监控器进行连接、并使用 CC2540 USB 软件狗作为中央设备。 我可以在调试器已连接且调试器未连接的情况下建立连接并执行发现。 但是、当尝试写入特征值时、如果我连接了调试器(板载 launchpad USB 调试器)并运行了应用、并且我写入了一个特征、我会看到我在 BLE 器件监控器中没有得到写响应(我会弹出"WriteRsp 失败")、 我的 BLE 连接断开。 当我的调试器未连接时、我接收到写入响应只是正常、一切看起来正常。
有人遇到过这种情况吗? 是否有人知道为什么只有在连接调试器时写入响应才会正常工作? 谢谢