This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc2640r2f:将 RFX2401 PA 用于 CC2640R2F

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2640R2F, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/604754/cc2640r2f-using-rfx2401-pa-for-cc2640r2f

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他部件:CC2592CC2590

尊敬的 TI 专家:

我们希望 将 CC2640R2+RFX2401 PA 用于烧烤温度记录器产品。 CC2640R2能否支持 RFX2401? 我知道我们可以使用 CC2592作为范围扩展器、但是、我们的产品对成本很敏感、因此我们希望改用 RFX2401。 谢谢、

Peter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    RFX2401应可与 CC2640R2F 正常配合使用。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    非常感谢您的评论。 我们已基本完成 CC2640R2+RFX2401的原理图设计。 但我们不确定我们应该将 CC2640R2上的哪些 GPIO 引脚用于控制器 RFX2401。 GPIO 引脚分配是否有任何限制? 我们能否简单地选择 CC2640R2上可用的任何 I/O 引脚?  

    除了硬件方面、我们认为控制 RFX2401的软件对于系统的运行仍然是必要的吗? 是否有关于如何修改现有代码以便当前 SDK 除了支持 CC2590之外还支持 RFX2401的说明?      

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    您可以使用 DIO 引脚进行控制。 如需了解更多详细信息、请访问 :processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_Range_Extender_Control

    此致、
    Fredrik