This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650STK:在 CCS7中调试 AAP

Guru**** 2590910 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/605444/ccs-cc2650stk-debug-aap-in-ccs7

器件型号:CC2650STK

工具/软件:Code Composer Studio

我构建  了 sensortag_cc2650stk_app 和堆栈。  我想使用 CC7对其进行调试。  我可以开始调试选择的应用、但看不到运行。  我是否需要加载堆栈应用程序、如果需要、是否有人可以将我指向执行该操作的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您必须首先从 CCS 下载堆栈器件、然后下载/调试应用器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何加载堆栈器件? 我是否尝试先调试 堆栈器件、然后将其加载到电路板中、 然后停止调试、然后再执行应用调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、就是这样。