This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CAN#39;t DEBUG CC2650MODA

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/567733/cc2650moda-can-t-debug-cc2650moda

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他部件:CC2640CC2650

您好、

我正在依靠 CC26xx 系列开发板。
我过去在 PCB 上使用过 CC2640模块、使用 XDS100v3对其进行调试时没有任何问题。

我现在已经切换到 CC2650MODA、准备好 PCB、但无法使用调试器检测芯片。 我已经按照数据表中有关焊盘布局的说明进行了操作、并相信我已经正确连接了所有器件。 我还在复位线路上添加了一个上拉电阻器、因为我之前的模块不需要该电阻器。

为了确保我的设置仍然可以正常工作、我决定直接将 CC2650MODA 连接到调试器、以确保我可以控制它、但它似乎无法正常工作。

(黑色-> GND、红色-> VDD、蓝色->复位、黄色->右=TCK、左=TMS)

在 SmartRF 闪存编程器2中、我只能在模块通电并连接后通过 USB 连接调试器时正确检测芯片。 但是、之后的任何操作都将失败。

在这种情况下、我没有上拉电阻器、因为我假设调试器主动驱动复位线路、是这样吗?
我还注意到两个 VDD 焊盘未相互连接(至少连续测试失败)、这是否意味着我必须将两个 VDD 焊盘连接到电源?

所附图像显示了我当前如何连接 CC2650MODA 以及闪存编程器中的错误。 如果有任何指示,将不胜感激。

谢谢、
Assaf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Assaf:


    是的、您需要将每个 VDD 焊盘连接到电源。 我将尝试准确地遵循本指南图7-1中的电路: www.ti.com/.../cc2650moda.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Sean、

    感谢您的回复。 在我的 PCB 上、我准确地遵循了该图、但当事情不起作用时、我最好返回到基础知识并从基础知识开始工作。
    我发布的问题当前与我的 PCB 无关、而只是将模块连接到调试器。 如图所示、我桥接了两个 VDD 焊盘、它们都连接到3V 电源。
    直接连接到调试器时、是否需要复位线路上的上拉电阻?
    在本例中、我是否缺少任何内容? 我已经成功地对基于 CC2640 4x4的不同模块执行了相同的操作。 区别在于、我们在这里讨论的是 CC2650、它是5x5封装、而复位线路在模块本身没有上拉电阻。

    我是否需要不同版本的闪存编程器来支持 CC2650? 不同的调试器固件? 我的印象是,整个家庭在这方面几乎是一样的。

    谢谢、
    Assaf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Assaf:

    调试器不一定会将复位线驱动为高电平(您是否已检查)? 尝试在复位时添加上拉电阻。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Fredrik K"]
    调试器不一定会将复位线驱动为高电平(您是否已检查)? 尝试在复位时添加上拉电阻
    [/报价]

    是的、这一直是上拉电阻。
    很抱歉听到噪音...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Assaf:

    不用担心! 很高兴听到问题得到解决。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    我还尝试将 CC2650MODA 与 XDS110调试器结合使用。

    面对一些问题、如果您可以提供帮助、请查看以下链接。

    https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/bluetooth_low_energy/f/538/t/607461

    此外、如果您可以与我共享用于 CC2650MODA 的"板头文件"、我将 根据我的要求对其进行修改、这对我也很有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varad、

    我一直在使用 XDS100、而不是 XDS110、它支持2线制 JTAG 而不是4线制 JTAG、因此有点不同。
    此外、我使用的板头文件基于 CC2650_LAUNCHXL、因此您只需使用这些头文件、但根据您所写的内容、这不是您的问题、因为调试器甚至无法与 CC2650通信以进行闪存。
    您是否在复位线路上添加了所需的上拉电阻器?

    你好、
    Assaf