请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC2640R2
工具/软件:TI-RTOS
您好!
使用带有简单广播设备应用程序的 LAUNCHXL-CC2640R2板和 ble5_simple_peripheral 项目、我希望仅发送具有不同 advertData 的 x 个帧数。
如果必须以1秒的间隔发送4个帧、我尝试了4秒的超时、将 GAPROLE_Adv_enabled 参数设置为 true、然后设置为 false、但这不起作用。
有人知道 BLE5堆栈提供的事件或函数、并在发送数据包时收到通知?
提前感谢。