This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:SHA256

Guru**** 2584575 points
Other Parts Discussed in Thread: AES-128, CC2640R2F, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/570470/cc2640-sha256

器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他部件:AES-128BLE-STACK

您好!

我需要使用 SHA256计算数据块的哈希值。 我注意到有一个 ROM 实现(我一直在 rom_crypto.h 和 ROM_crypto.c 中使用该实现)、我一直在用于 AES-128、它还包含 SHA256函数。 但是、这些函数返回 uint8_t (根据注释的状态代码)、在我查看的位置中未记录该代码。 我是否应该检查任何结果代码?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这些函数的成功和失败(零和非零)。

    -弥敦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nathan。

    顺便说一下、在做一些研究时、我来到了这个主题(e2e.ti.com/.../433086)、在这个主题中、一位 TI 员工(供应商)说 ROM 实施不安全。 svendt 是否指的是 ROM_crypto.c 调用的相同 ROM 函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是指 CC26xxware 旧版本的链接、假设您使用的是 tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08随附的最新 cc26xxware_2_24_02_17393。

    -弥敦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 cc26xxware 版本、我使用的是 ble_cc26xx_01_44627和 tirtos_simplelink_2_13_00_06 (我手动添加了 ROM 加密文件、因为这些文件不存在于该版本中)、因为这些是我在2016年6月开始开发时提供的最新版本(我认为)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您从何处获得了手动添加的文件? 如果他们来自 Svendt 的帖子中提到的 wiki、那么是的、这就是他所说的。

    -弥敦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不记得下载的位置、现在似乎找不到链接。 但是、本文档似乎描述了我拥有的同一个文档:

    这是否意味着我当时无法安全使用 SHA256 ROM 功能? 是否有其他选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、

    由于您提供了工作区 RAM、因此 SHA256 ROM 函数可安全使用。 由于 API 实际上不会发生任何故障、因此您可以忽略状态。

    请注意、CC2640R2F 中没有 SHA256和 AES ROM API。 您可以使用 AES 协处理器并为这些加密操作提供基于闪存的 SHA 库。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 JXS。

    AES-128 ECB 功能是否也安全? 它们就地工作、但不提供工作区。

    我切换到 CC2640R2F 的唯一动机是、由于 ROM 中嵌入了更多功能、因此为我的程序提供了额外的闪存。 您是否对使用 AES 协处理器和计算 SHA256所需的代码大小进行了估计? 这些是我唯一需要的加密功能、我希望确保我实际上拥有比现在更多的内存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题、Nicolas。

    您也可以使用 AES ROM 加密功能。 您的版本中的 BLE-Stack 使用 AES 协处理器、因此不会发生冲突。

    SHA256库的典型大小为~ 1.5KB。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 非常感谢。 我将看到我是否可以说服团队的其他成员切换到 R2F!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请提供 SHA256库链接。 以便我可以在项目中包含该 SHA256。

    谢谢、

    Siva。