This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:如何从 IR 读取数据

Guru**** 2592270 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2500, MSP430G2553, CC2650, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/603108/cc2640r2f-how-to-read-data-from-ir

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: CC2500MSP430G2553CC2650CC2640

您好、 Christina、

我想从 CC2640RF2上的红外读取数据。

我完全不知道如何阅读它。 能否为 CC2640RF2提供一些基于 simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33 SDK 的示例代码

非常感谢

林劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    我将与专家联系、以了解有关这方面的更多信息-

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rebel,

    我明白了。

    谢谢
    劳伦斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听劳伦斯的话很好!
    您可以从何处获取信息! 其他与您遇到相同问题的未来用户

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Rebel,

    我想你误解了我的意思。 我仍然无法读取 CC2640R2F 上的 IR 数据。

    请帮助我检查此问题并咨询您的专家。

    谢谢

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    我们有一个可以 使用计时器和 DMA 通道生成 IR 的驱动程序、但我不知道我们有任何可以读取 IR 的驱动程序或参考模块。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我相信您有一些可以读取 IR 频率的驱动程序或模块、因为我可以看到您的其他项目(MSP430G2553+CC2500)中的一些示例

    您能帮我在该项目(CC2640R2F)上实现此功能(读取 IR 频率)吗?

    谢谢

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    您能否指导我们了解这些示例的位置?

    这将使我们能够与设计示例的团队合作、或者至少从他们那里获得更多信息-

    此致、
    反叛分子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rebel,

    我只知道我从同事那里得到这些示例代码。 他说这些示例代码来自 TI,他也不知道 TI 的人员是谁,因为他从其他即将退休的同事那里获得了这些示例代码。

    很抱歉我无法为你提供帮助。

    BR、
    劳伦斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    好的、您能给我们提供示例名称还是示例中的任何其他详细信息吗?

    这将有助于跟踪哪个团队可能编写了示例。 否则、我们几乎不能为您提供帮助

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rebel,

    我认为示例的名称是"RX MSP430G2553+CC2500"、但我不确定。
    顺便说一下、我从这些示例代码中为您提供了一些文件的名称。
    例如:G2553_define _pro.h、msp430g2556.h

    我希望这将对您有所帮助。

    顺便说一下、我想再次澄清我的问题。 我想知道如何从 CC2640R2F 上的远程控制器接收 IR 代码或信号。

    BR、
    劳伦斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rebel,

    您对此问题是否有任何反馈?

    顺便说一下、我的远程控制器上的调制载波频率为38kHz。

    BR、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rebel,

    我想提供远程控制器的信息。

    远程控制器上的调制载波频率为38kHz。

    我希望它能为您提供帮助。

    BR、
    劳伦斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    进一步研究了这个问题、MSP 代码只是与 IR 传感器连接、并使用计时器外设对脉冲 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/181121计时

    我不明白为什么在 cc2650或 cc2640r2f 上不可能这样做-正如 Tom 提到的、我们没有任何驱动程序可供您使用、您必须自行创建。 如果您在线使用搜索引擎、则会发现有一些基于 ARM 的 NEC 解码驱动程序、或许可以看看它们是如何实现的

    无论采用哪种方法、我都建议查看技术参考手册、并确切了解计时器外设在 cc2640上的工作原理: http://www.ti.com/lit/pdf/swcu117

    还可以在 此处了解计时器外设的驱动程序库函数:http://software-dl.ti.com/lprf/simplelink_cc2640r2_sdk/1.35.00.33/exports/docs/driverlib_cc13xx_cc26xx/cc26x0r2/driverlib/group__timer__api.html

    此致、

    反叛分子