请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 Thread 中讨论的其他器件:CC2650
您好!
我的客户在获取 SNV 中存储的绑定信息时遇到问题、因此无法在下次连接中重新使用这些信息。
他将 BLE Stack v2 (2.02.01.18)与 multi_role 示例结合使用。
使用它时,不同角色(例如外围设备、中央设备...)的多角色示例 它不工作。 如果他重新树立了仅担任中心职位的榜样、那么这对他来说是很有用的。 您是否遇到过任何类似的问题、或者能够指明调查方向?
-只有一个连接,因此它不是完整 SNV 的问题
非常感谢、致以诚挚的问候、
Gregor