请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 您好!
我有一个来自我的客户的与计时相关的问题、希望您能帮助回答。 以下是他们关于将多台设备与手机配对的问题:
"我们想、我们会将设备与手机配对、只需将原始 IMU 数据发送到手机、手机就会执行分析并生成音频输出。
您认为我们可以从设备获取原始数据、然后将其发送到手机、处理并在50ms 的时间内将音频数据发送到可能的第二台蓝牙耳机吗?
我的攻击计划是从"闪烁"实验开始、并对其进行修改、以便通过 SPI (不带 RTOS)读取 IMU、然后进展到其 RTOS 版本。"
谢谢!
此致、
Drew Doran