This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/CC2640R2F:CC2640R2距离测试

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/605173/starterware-cc2640r2f-cc2640r2-distance-test

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Starterware

只需使用2块 CC2640R2 LaunchPad 即可下载 ble5和 simple_peripheral simple_central 作为通信距离测试、两个板连接成功、 然后通过外设程序下载移动板、中间板保持静止、结果表明距离超过50m 的两块板断开连接。 请使用哪种正确的测试方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    50米的音质不会太差。 您在哪种环境中进行了测试?

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在没有障碍的露天游乐场中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想问的是、建议中的电源部分是什么、我使用计算机 USB 部件电源、如何恢复 TI CC2640R2距离测试、需要哪种电源?