This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:有关 CC2640 ADC 模块的问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/604985/cc2640-questions-about-cc2640-adc-module

器件型号:CC2640
您好!
我对 CC2640的 ADC 模块有一些疑问。
(1)在有关4.3V 等效基准的数据表(swrs176b.pdf)的第20页、这是一个真正的基准、它在哪里生成?
(2)在关于1.48V 内部基准的同一页上、它说它是从"换算值(4.3V)得出的、如下所示"、然后给出推导公式。  4.3V 的"换算值"是什么意思?
(3)在上一页(第19页)中、对于使用"内部1.44V 基准、禁用电压调节、32个样本平均值、200ksps、300Hz 输入音调"的 ENOB 测试条件、 是 ADC 输入的300Hz 音调、假设是这样、如果是这样、它是否偏置在高于接地的位置、因此它将处于 ADC 的动态范围内、在本例中为1.44V。 我假定这个1.44V 内部基准建立了 ADC 的完整动态范围。 换言之、300Hz 音调是否必须以1.44/2 = 0.72V 为中心、因此在应用于 ADC 输入之前、它应该在外部偏置为0.72?
谢谢、致以诚挚的问候
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    有关更多详细信息、请参阅 www.ti.com/lit/pdf/swcu117中的 ADC 章节

    1) 1)请注意、该字段为"等效"、并阅读脚注2)。 基准电压实际上为1.48V、但输入信号是按比例缩放的。
    2)我同意案文本可以更明确地拟订。 该公式实际上是使用4.3V 基准时的输入信号调节。
    3) 3)正确。

    此致、
    Fredrik