This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:BLE 语音演示

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC3200AUDBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/605161/cc2640r2f-voice-over-ble-demo

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640CC3200AUDBOOST

尊敬的 TI 专家:

关于 BLE 语音、我在 TI GitHub 中找到了一个基于 CC2640+CC3200AUDBOOST BoosterPack @BLE2.2的项目

是否有任何计划将上述演示升级到 CC2640R2 @BLE SDK1.35平台?

此外、一些客户需要通过 CC2640R2 UART 直接将语音发送到 Android 焊盘、以连接 USB 或 BLE、 是否有计划在 Android 或 IOS 上发布此类参考?

下面是一位客户的蒸汽音 频流、

模拟麦克风--- 音频编解码器--I2S-CC2640R2<-- BLE---- >CC2640R2--UART-->USB---- Android Pad--app--Voice Recognition  

非常感谢 您对此类应用的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    我们正在将这些示例更新为 R2、但在夏季之后很可能无法获得这些示例。 目前尚未计划发布任何 iOS 或 Android 示例。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Fredrik:
    明白了。 非常感谢您的快速帮助。