This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:TX 电流/总体广播事件电流远高于预期

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/604955/launchxl-cc2640r2-tx-current-overall-advertisement-event-current-is-much-higher-than-expected

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

您好!

我使用 CC2640R2 Launch Pad 通过 TI 基于网络的 ARM 编译器 CCS 以及 TI Resource 为2640配置文件供电。 但是、由于标题说明了我得到的值远高于预期值。 它们也非常不一致、因为它们在0dBm 时的范围为7.2至8.9mA。 所有跳线均已断开连接、并使用3伏电压为2640供电。

我上传到 Launchpad 上的示例包括 Simple Peripheral、Simple Central 和 Project Zero。 这些高电流值在所有3个方面都是一致的。 为了排除硬件问题、我在3个单独的电路板上测试了该软件、但它仍然是持久的。

我遵循了 TI 针对2640/2650的 BLE 电源配置数据表。 请告诉我这1mA 至2mA 电流的来源。

谢谢、

Chris