This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:多角色示例连接中断

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/604554/cc2640-multi-role-example-connection-dropped

器件型号:CC2640

大家好、

我使用的是连接到2650LaunchPad 的 XDS1100调试器的 CC2640r2dk_5XD。 我在 CC2640上加载了多角色示例、将预定义符号从 CC2640R2fLP 更改为 CC2640r2DK_5XD。 无构建错误、我可以从 UART 监视器看到菜单。 问题是我可以看到设备广播、但当我尝试使用智能手机连接到设备时、连接立即断开。 这种情况也发生在尝试连接到 SPP_server2650lp 时。 当设备是服务器或客户端时、连接立即断开。

有人可以帮帮我吗?

谢谢

Moniaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Moniaga、

    这听起来像是您的32kHz 时钟精度有问题。 您是否检查了电路板上的晶体频率?

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们的客户电路板上没有外部32kHz 振荡器。 相应的引脚 X32K_Q2和 X32K_Q1已保持未连接状态。

    是否有办法正确配置内部振荡器、以便为缺少的外部振荡器供电?

    我们在论坛中看到应该修改一个名为 hal_config.h 的文件、但 我们的 simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33文件夹中没有这样的文件... 您能告诉我在哪里找到它吗?

    还有其他更好的检查吗?

    感谢您的支持、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Moniaga、

    按照以下说明操作: www.ti.com/.../swra499

    请注意、我们不支持在没有32k 晶体的情况下运行以进行中央操作。

    谢谢、
    Fredrik