This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2650:cc2650

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/604121/compiler-cc2650-cc2650

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、我正在为 cc2650 sensorTag 编译应用程序、但由于下面粗体显示的行、编译会终止。

出现此错误的原因。

------------------------------------------

用户@inste-contiki:~/contiki/examples/cc26xx/ble-udp-demo sudo make target=srf06-cc26xx Board=sensortag/c2650
使用保存的目标'rf06-cc26xx'
 cc       /../../cpu/cc26xx-cc13xx/lib/cc26xxware/startup_files/ccfg.c
 cc       /../../cpu/cc26xx-cc13xx/./ieee-addr.c
`:***没有规则使`contiki-srf06-cc26xx/dbg-printf.o'成为 contiki-srf06-cc26xx.a'所需的目标。 停止。

--------

make 文件如下所示:-


define+=project_CONF_H=\"project-conf.h\"
Contiki_project = ble-udp-demo
全部:$(Contiki_project)

Contiki_With RPL = 0
Contiki_With IPv6 = 1.

Contiki =................
包括$(Contiki)/Makefile.include

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否正在使用 BLE-Stack 项目? 我们仅支持 CC2650的 IAR 或 CCS。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从未在 Contiki 中看到过此示例。 您在 Contiki 中从何处获得此 BLE-UDP-DEMO?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此示例位于尚未合并的一个拉出请求中。 但是、对于现有示例、我也会得到相同的误差。 尽管 contiki 的新副本已解决此错误。 但仍然想知道是否有人知道解决这个问题、这将是未来的一个帮助。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我执行以下步骤来创建一个假的 ble-udp-demo 示例、但看不到这个问题。
    1.在 my \contiki\examples\cc26xx\下创建 ble-udp-demo 文件夹
    2.将 hello-world.c 复制到\contiki\examples\cc26xx\ble-udp-demo 并重命名为 ble-udp-demo.c
    3.从 cc26xx-web-demo 复制 Makefile 和 Make.include
    4.将包含的 Makefile 文件替换为您的文件,这些文件粘贴在下面以供您参考
    define+=project_CONF_H=\"project-conf.h\"
    Contiki_project = ble-udp-demo
    全部:$(Contiki_project)

    Contiki_With RPL = 0
    Contiki_With IPv6 = 1.

    Contiki =................
    包括$(Contiki)/Makefile.include

    5.运行\contiki\examples\cc26xx\ble-udp-demo 中的" make target=srf06-cc26xx Board=sensortag/c2650 ble-udp-demo.bin"、并可成功构建。

    也许您可以尝试我的步骤来查看它是否能解决您的问题。