This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:是否可以在 Eclipse 中进行8051开发?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/604702/cc2541-is-8051-development-in-eclipse-possible

器件型号:CC2541

此处的参考文献 中可以看出、 IAR for Eclipse 工具仅支持 MSP430、这是正确的吗? 我希望在 Eclipse 或 CCS 中进行 CC2541开发、非常非常顺利!

我想尝试以下方法、但它们仅适用于 MSP430 -

这是否起作用? 是否可以在 Eclipse 中进行8051开发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    适用于 CC254x 的 TI BLE 堆栈示例只能使用 IAR 构建。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基础知识、仅外设和内存访问是什么?

    即-

    for (;;){
    P1OUT ^= BIT1;
    } 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道它是否能正常工作、但您可以尝试在 Eclipse 上安装 SDCC 插件来尝试它。