This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:从 Android 应用激活 CC2650 STK 蜂鸣器

Guru**** 2574435 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/565639/cc2650stk-activating-cc2650-stk-buzzer-from-android-app

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他器件: CC2640

我对 CC2650STK sensortag 比较陌生。  我一直在寻找一种方法、通过单击一个按钮来直接从 Android 应用中激活蜂鸣器。 首先单击使蜂鸣器响、然后单击将关闭它。

我可以遵循任何示例或教程来实现它吗? 由于项目要求、我目前正在 BLE 堆栈2-1-1中使用 sensortag 项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以查看此部分、了解如何在我们的软件中控制蜂鸣器。
    processors.wiki.ti.com/.../CC2650_SensorTag_User's_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christin:

    这是否意味着我必须将特性从 Android 应用写入 SensorTag? 它只能在远程模式下激活?

    此外、我还在 IOS 和 Android 上使用 simplelink 应用测试了 sensortag。 两个应用的加速器读数不同。 在 Android 应用程序中、Z 轴为- 1当 sensortag 在 IOS 应用程序中朝下时、它显示为正1。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您最初的问题"我一直在寻找一种方法、通过单击按钮直接从 Android 应用程序激活蜂鸣器。 第一次单击使蜂鸣器响、第二次单击将关闭蜂鸣器"
    这听起来像是您希望从应用程序远程控制它、这就是我为您提供链接的原因。 您还可以通过按下 sensortag 上的按钮或更改传感器值来触发蜂鸣器。 但是、我们的默认映像中不包含这些功能、您必须编写自己的代码才能将其安装到位。

    根据所连接的 wikipage I,传感器数据未按如下所述进行校准: "由于 SensorTag 参考平台向支持物联网的 BLE 客户端(例如智能设备应用)提供原始的未校准传感器输出、因此系统设计人员应针对预期的工作环境实施和执行必要的校准。 实施可能需要与特定传感器供应商合作。 特定校准可直接在 CC2640固件和/或 BLE 客户端中实现。 例如、要实现精密运动传感器解决方案、例如 MPU9250振动检测算法、TI 建议连接 InvenSense 开发者角。"

    您可以使用我们的 simplelink Academy 开始软件开发培训。
    software-dl.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的指导。 我已经开始工作了
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前正在做同样的工作、这意味着我想使用我的 SensorTag 个人 Android 应用来控制蜂鸣器。
    我找到了蜂鸣器的 UUID、但我不确定如何在 Android 中实现该 UUID?

    既然您说您已经使其正常工作、您能帮我解决这个问题吗?

    谢谢、

    克劳迪亚