This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:使用调试 DevPack 访问 CC2650上的 IO -调试 DevPack 是否需要电源?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/604626/cc2650stk-using-debug-devpack-for-access-to-ios-on-cc2650---does-debug-devpack-need-power

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

我正在使用 CC2650STK 和调试 DevPack 堆栈构建原型。 对于初始开发和调试、我们一直使用纽扣电池为 CC2650STK 供电、DevPack 由 USB 供电。

在原型部署中、我们仍将使用 DevPack 板、只需通过 DevPack 上的20引脚接头行将 SPI 和少数其他 CC2650 IO 连接到外部板即可。  我们将使用和外部电池为 CC2650STK 供电、而不是纽扣电池。

我们是否可以计划不为 DevPack 供电、因为我们不打算仅使用该板上的任何活动器件、而是仅使用 IO 连接? 还是 DevPack 默认通过连接器从 CC2650STK 获取电力?  

谢谢、  

Bijoy