This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640R2F:CC2640使用可解析的私有地址(RPA)、在器件更改其器件地址之前的超时间隔为5分钟、为什么电话仍然能够连接 cc2640r2

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/604349/rtos-cc2640r2f-cc2640-use-resolvable-private-address-rpa-and-a-timeout-interval-of-5-minutes-before-the-device-changes-its-device-address-why-is-the-phone-still-able-to-connect-cc2640r2

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK

工具/软件:TI-RTOS

您好!

   我使用专用地址(RPA)配置 CC2640r2、并在器件更改其器件地址之前设置5分钟的超时间隔。

基于链接:

我使用手机连接 cc2640r2、我可以看到 cc2640r2 Adva  每5分钟循环一次。 但为什么我的手机 仍然能够连接它、因为地址发生了变化?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    只要手机与 CC2640R2 Launchpad 配对、手机就可以解析器件地址。 请在此处阅读更多信息: software-dl.ti.com/.../gapbondmngr.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    感谢你的帮助!

    我浏览了链接页面、我有一个问题。 如果电话可以解析器件地址、则电话必须 具有 CC2640R2 的 irk 和 Identity Address。  

    这意味着当 CC2640r2和电话配对时,CC2640r2会将其 irk 和 Identity 地址发送到电话,对吧?

    2.如果电话需要阅读 CC2640r2表格,则电话主机将使用 CC2640rf 的身份地址并告知 控制 器的身份地址, 控制器可以搜索 解析列表 以查找 CC2640r2可解析的私有地址。 使用此 可解析的私有地址发送“读取请求”,对吧?

    我不确定、这让我感到困惑。

    你可以有什么想法吗?

    谢谢!