This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:BLE 无法被发现、也无法被发现

Guru**** 2929790 points

Other Parts Discussed in Thread: CC256XSTBTBLESW, CC2564MODNEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/603920/cc2564-ble-can-t-be-discovered

器件型号:CC2564

您好:

        我使用的解决    方案是 CC2564RVMR+STM32F103RET6、软件开发套件是 CC256XSTBTBLESW v4.0.2.2。

   我在   SPPBLEDEMO (__LW_AT__FreeRTOS)中添加了 HIDDEMO、 开发板为 STM32F103RET6EM + CC2564MODNEM。

         HIDmode、 SPPmode 和 BLE 模式都是可发现的。 但在我的电路板( 自设计 PCB)上,我 无法发现 这三种模式。

        当我设置 "VS_SET_MAX_OUT_Power" 超过1时 、会 发现 HID 和 SPP。BLE 模式 已注册、GAP_LE_Advertising_Enable 成功

   和 DiscoverabilityMode = dmGeneralDiscoverableMode,但  未被发现。    这 是 ANT 问题吗?   还是 PCB 问题?  或 软件 问题?  

谢谢 !

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有要显示的控制台打印输出或任何问题日志? 您是否曾在用户指南中查阅过 HIDDemo 和 SPPBLEDemo 的演示 Wiki? www.ti.com/.../swru428.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        我 已查阅 HID 演示和 SPPBLEDemo 的演示 Wiki、可以 发现并连接 CC2564MODNEM 上的这三种模式。 但 在自设计的 PCB 上、我 无法发现 这三种模式。   堆栈打开 成功 。 当我将 "VS_SET_MAX_OUT_Power"设置 为 1以上 时、可以  发现 HID 和 SPP、但 BLE 无法发现。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有任何类型的日志、很难看到发生了什么情况、您是否能够从该问题中捕获任何日志?