This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650EM-7ID-RD:SPP-ble-server 不进行广播

Guru**** 2559620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/569224/cc2650em-7id-rd-spp-ble-server-doesnot-advertise

器件型号:CC2650EM-7ID-RD
Thread 中讨论的其他器件:CC2650CC2650MODA

您好!

我使用的是具有 cc2650EM-7ID 的 SmartRF06评估板。 我已下载 BLE 堆栈版本2.2.1、并尝试使用 CCS v7.0加载从 Github 下载的 SPP-ble 服务器示例。 我能够成功加载代码。 但器件未进行广播。 在调试时,我发现断点没有到达 GAPCentralRole_StartDevice() API。 偶数断点不会到达 SPPBLESERVER_INIT();  

此外、我还检查了程序和原理图中的 UART 引脚。 两个都是相同的...  按右键也没有开始广播
我是否需要配置其他内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它应该开箱即用、但我认为存在一些版本差异。 我建议尝试使用堆栈发行说明建议的 CCS 版本:
    C:\TI\simplelink\ble_sdk_2_02_00_31\release_notes_BLE_Stack_2_2_0.html

    您应该能够将示例移植到此处最新 SPP_BLE 示例中的其他电路板:
    github.com/.../spp_ble.md

    您还可以在此处的软件部分尝试使用十六进制文件:
    www.ti.com/.../TIDC-SPPBLE-SW-RD

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用 TI ARM 编译器 v5.2.6来构建 SPP-ble 服务器示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。 我尝试使用编译器版本5.2.6、SPP BLE Server 正在广播。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎您的到来、很高兴知道它现在可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我正在使用 CC2650 Launchpad、SPP-BLE-Server 工作正常。
    我正面临与 CC2650MODA 相同的 SSP- BLE-服务器广播问题。 我还使用 CC2650MODA 测试了简单 BLE 外设、它正在进行广播。

    SPP-BLE-Server 是否需要进行任何更改?

    此致、
    Ankur