This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:cc2650日志消息

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/604518/rtos-cc2650-cc2650-log-messege

器件型号:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

您好!

目前我正在处理 cc2650 Launch Pad Project Zero。
使用 Android 应用:BLE Scanner 我正在与 Launchpad 通信。
使用应用程序、我能够将数据发送到 cC2650、然后进一步传输相同的数据 UART。 使用终端软件、我可以查看 UART 数据
例如、如果我从应用程序向 launchpad 发送"Hello"、我可以看到如下数据
#0001[10.645]"Project Zero.c"第966行:Hello

问题是我只想传输 Hello 并忽略其余部分。
如何在 UART 通信中生成另一个器件以及如何将其删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Komal、

    您可以使用显示驱动程序而不是 Log_info。

    1)从编译器预定义列表中删除 Display_disable_all (Project -> Properties -> Build -> ARM Compiler -> Predefined Symbols)。
    2) 2)将 Log_-functions 替换为 Display_print-functions。

    您可以在其他示例中看到实现、例如 Simple Peripheral。