This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:外部稳压器模式下的 IO 最大输出电压

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/603148/cc2640-ios-maximum-output-voltage-in-external-regulator-mode

器件型号:CC2640

您好!

我们将在外部稳压器模式下的定制板中使用 CC2640RHB。 VDDS 和 VDDR 的电源电压将为1、9V。

我们可以获得哪种最大输出电压?

如果我们使用推挽输出、最大输出电压是多少?

 数据表中是否有关于损耗的说明?

此致、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    您可以在技术参考手册中找到有关驱动能力的信息-请查看第11章。

    关于电压域、您可以在数据表6.11中找到它

    损耗是指什么? 比如欧姆电阻? (还是驱动能力?)

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    技术参考手册第11章-就是这样!

    谢谢!