请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650MODA 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试使用 XDS 200调试 BoosterPack 模块、但我不断收到此错误。
连接到目标时出错:
(错误-180 @ 0x0)
控制器检测到目标功率损耗。
用户必须为目标打开或连接电源。
(仿真包6.0.504.1)
我从外部 电源提供3.3V 电压、并且在工程属性中将调试器更改为 XDS 200。 因此、我不确定我会出现什么问题。 此外、如果要从头开始创建工程、我应该选择哪个示例工程?