请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 您好!
美好的一天! 我是这里的新手、请。 如果我的发帖偏好不正确、请道歉。
我的问题是、我们正在使用 DevPack CC2640的客户固定装置。
此固定装置用于使用 CC2640F128RHBR 对电路板进行编程。
它在大约150个装置上工作正常、但我们突然遇到了通过 COM 端口进行间歇性通信的情况。
然后、DevPack 板 IC TM4C129似乎变得比通常的温度高、这是 DevPack 板中出现问题的典型迹象。
您能帮助我评估 DevPack 板现在是否有缺陷、或者它是否仍可以维修?