This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2541 hex 文件--它是否会在 CC2540上按原样运行?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/603795/cc2540-cc2541-hex-file----will-it-run-as-is-on-a-cc2540

器件型号:CC2540
主题中讨论的其他器件:CC2541

您好!

我使用 CC2541 HeartRate 参考设计十六进制文件对基于 CC2540的电路板进行了编程。  当然、该十六进制文件在我们构建的2541参考设计板之一上运行良好。  我是否可以期望它在不进行修改的情况下在 CC2540电路板上运行?  为简单起见、假设 CC2541参考板只是不同的、因为它有一个 CC2540来代替2541。

谢谢、

Mike McCully

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您不在 CC2541上使用 I2C 硬件、 它应该毫无问题地工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不使用 I2C 代码、因此它应该可以正常工作。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用无线电、CC2541十六进制文件将无法在 CC2540上工作。 无线电中存在内部差异、这意味着 CC2540和 CC2541必须使用不同的无线电库。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇、我不知道这一点。 很抱歉给 Michael 提供错误信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我一直在阅读 CC2540文档、本来会发现无线电差异、但这为我节省了大量的试用和错误。 再次感谢。