This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:对已组装的数千个器件进行编程的最佳方法是什么?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/600013/cc2640-best-way-to-program-thousands-of-devices-already-assembled

器件型号:CC2640

您好!

  我有一个客户机、库存中有超过10、000台设备、需要新固件。 是否有适合对 CC26xx/CC13xx 系列进行 Gang 编程的最佳硬件和软件的应用手册? 我正在研究构建一个16单元测试装置、以便可以同时对所有16个单元进行编程。  

-Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我的客户从公司购买大量 IC 时、他可以要求他们在首次更新芯片上的固件。 但我不知道 TI 可以支持这种方式。 您可以尝试联系 TI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    TI 没有任何有关 Gang 编程的工具或特定信息。 然而、有几个第三方生产此类工具、例如、Elnec: https://www.elnec.com/en/

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    显然、CC2640已经焊接到电路板上;我们将通过 JTAG 引脚对其进行编程。 是否有可同时对16个 CC2640进行编程的器件? 我想我不是第一个需要这样做的人;什么是最佳做法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您要通过 JTAG 对芯片进行编程、则必须准备大量的 JTAG 调试器。 您是否保留了板载引导加载程序引脚? 如果是、则可以通过引导加载程序接口(实际上是 UART 接口)对芯片进行重新编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有 JTAG 引脚和串行引脚、但 JTAG 可能会更快。 我从 Elpottronic 找到了这一信息:
    www.elprotronic.com/products