This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:在贴片应用期间无线电正在传输

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/601144/cc2564-radio-is-transmitting-during-patch-apply

器件型号:CC2564

您好!

我们在生产中使用 CC2564B、并在应用补丁时注意到"不干净的行为"。

无线电以~200MHz 的带宽进行传输、中心频率:2.44GHz。

知道吗?

是否可以通过某种方式加以禁止?

此致

Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谦逊 这可能是因为控制器基于 ROM、并在 BT EN 置为有效时引导。 通过补丁、您意味着 BTS 脚本下载对吗? 我认为、即使没有修补程序、控制器也会在 BTEN 置位时以默认配置引导。 检查并返回...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    虽然 CC256x 在 BTEN 被置为有效时首先从 ROM 进行初始化是正确的、但是在使用 HCI 命令从主机启用 BR/EDR 或 LE 扫描之前、将不会有射频活动(特别是 TX)。

    如哈里先生所要求的那样,一些更多的信息可能是有用的。 加载服务包时是否观察到这种情况? 是否在多个单元上观察到这种情况?

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    我们在多个样本上观察到了这种行为。 有些比其他的更伪波

    在应用服务包时会发生这种情况。 通过在上面应用 BLE 加载、我们看不到它们。

    BR

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel、

    我们的一位硬件专家将会研究该问题、看看我们是否可以在实验中重现类似的行为。 同时、获得以下信息将会有所帮助。

    使用的器件型号是什么? 我相信它将是 CC2564BRVM。 请确认。
    2.正在使用哪个版本的修补程序(initscript)?
    3.上面的频谱分析仪是使用导电测量获得的吗?

    谢谢。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    器件型号 :CC2564BRVMT  

    2.初始化脚本版本:6.7.16_bt_spec 4.0 (我们禁用了睡眠功能)

    3.测量设置:导电模式

    感谢您的调查

    此致

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vihang、

    我以前没有看到过这种投诉、让我知道实验室的结果、然后就如何推进达成一致。 在调试之前、我们可能会尝试返回一些"坏"单元以在 TI 进行验证。

    此致、
    奥斯卡