请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 主题中讨论的其他器件: CC2640
您好!
我想将 SPI 驱动程序添加到 BLE 堆栈中给出的 SimplePeripheral 示例中、
已尝试'#include '、但在调试时无法看到 SPI (SSI)寄存器。
该板必须与在 SPI 上工作的 OLED 连接、我如何在 CC2650 Launchpad 中执行此操作?
此致、
Joe
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 ArunJ JoeC:
TI 的链路很复杂。 因为它们使用库 API 的函数指针。 因此、您必须尝试查找源代码。
您可以尝试使用 Ctrl+Shift+f 查找函数并将此源文件添加到项目中。
示例:spi.c 是 SPI.h 头文件的源代码、但 spi.c 中的函数将链接到 SPICC26XXDMA.c 的函数
您需要添加文件 SPICC26XXDMA.c 来调试 HAL 的低层。