This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:CC2650

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/601971/ccs-cc2650-cc2650

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我需要一些有关 ADC 输入的支持、并将其传输到应用。 我将传感器标签与调试器配合使用、并且能够在 CCS 中调试 Sensortag 应用程序(和堆栈)后运行 sensoratg 并接收来自 sensoratg 的数据。 我还能够看到我想要在 SCS 中显示的输入并生成.c 和.h 文件。 我现在遇到的问题是如何将这些文件集成到 sensortag 应用程序中、而不会丢失大量原始功能。 并且还能够在我的智能手机上显示接收 ADC 数据。  

如果你能给我任何建议,我会很棒(我知道这里有几个类似的线程,但没有一个线程是为我解决的。 我还尝试尽可能多地执行教程、无法找到解决我的问题的方法)

感谢您的观看和问候、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是将 ADC 添加到 SensorTag 应用所需的步骤:

    1) 1)创建服务。 最好通过复制 profiles\sensor_profiles\cc26xx 中的现有服务之一并使其适应您的需求来完成此操作。 irtempservice.c/.h 将是一个良好的开端。 您需要定义服务的名称(在 sensortag、h 中)和一组新 UUID。

    2) 2)创建一个名为 sensortag_adc.c 的 sensortag 模块、并对其进行调整。 它可以基于 sensortag_tmp.c

    3) 3)最后将其添加到 sensortag.c 中、就像包含其他模块一样。