This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:如何将 cc2564切换到 BR/EDR 模式

Guru**** 2554790 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/567933/cc2564-how-can-i-switch-cc2564-to-br-edr-mode

器件型号:CC2564

我测试 HSPDemo、但查询结果中包含 BLE 器件、但不包含耳机。

VS_DisableBLE (BluetoothStackID)无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的请求者已分配给相关专家。
    请期待收到有关此问题的后续答复。

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    HSPDemo 首先未启用 BLE。 此外、正在执行的查询是针对经典 BT。 因此、它只会发现经典的 BT 器件。 在此经典 BT 查询中、将找不到任何 BLE 器件。

    请确保您尝试连接的蓝牙耳机可被发现(主动寻呼)。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、我仅从器件接收查询响应、支持 BLE (以及经典)。 我有 USB 蓝牙1.1软件狗。 它可以很好地扫描我的耳机、但不能扫描 HSPdemo。 在耳机模式下、我的加密狗无法找到 HSPdemo (iPhone 发现成功)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万

    请共享从 TX_DBG 引脚捕获的 BT 记录器日志。 我们将能够从日志中更深入地了解这一点。
    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Logger_User_Guide


    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答。

    我执行了3个日志(仅 BT 日志、仅 HCI 和 BT 日志、带 HCI)。 我的程序(编辑过的 HSPdemo)在自动加载后执行查询、并在查询 comlpete 回调后重新启动。

    在记录时、我从我的器件收到了一些查询响应、但未从 headset.e2e.ti.com/.../cc2564_5F00_dbg_5F00_log.zip 收到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    我将查看日志、我只会看到在查询中找到以下 BD_ADDR。
    40:F0:2F:EE:17:A2
    - 28:E3:47:01:2E:C6
    - C8:7E:75:28:08:FB

    这些 BD_ADDR 都不属于您的耳机、对吧? 您是否尝试延长查询时间? 对于启动器、您可以尝试30 (至少用于调试目的)、而不是现在使用的5。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、
    我的耳机具有 BD_ADDR
    00:13:ef:00:14:ee
    并在记录时处于活动状态(距离 HSPdemo 板约15cm)

    使用30s 查询附加日志

    e2e.ti.com/.../3755.cc2564_5F00_dbg_5F00_log.zip

    和终端日志

    e2e.ti.com/.../TerminalLog.txt