This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:中心角色

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/603838/cc2541-central-role

器件型号:CC2541

HIE、

我正在发展 CC2541的中心角色。 我能够读取/写入特性、也能够从外设器件获取通知值。 但是、当我尝试使用其 UUID 从外设读取任何特征时、读取该特征需要很长时间。 我必须等待至少2-3秒。 我发现 可以通过两种方式读取外设中的任何特征:使用其 UUID 或使用其 hande(属性表中的地址)。

能不能有人告诉我、我应该通过哪种方法读取该值、以便获得快速响应。

此致
Deepak Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!

    无论您是使用特征句柄进行读取还是使用 UUID 进行读取、都不会产生影响。 有关详细信息,请参阅蓝牙核心规范:www.bluetooth.com/.../adopted-specifications,第3卷,第 G 部分,第4.8节“特性值”。

    我不知道读取操作需要这么长的时间。 您能否提供监听器日志?