This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640R2F:使用函数 GAPBondMgr_syncResolvingList、但非列表器件仍然可以连接

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/603968/rtos-cc2640r2f-use-function-gapbondmgr_syncresolvinglist-but-the-non-on-list-devices-still-can-connect

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

     我有一位遇到问题的客户。 他们希望使用 CC2640r2 (外设)上的白名单功能 来实现使用专用地址的 IOS 设备的连接限制。

它们可以使用 函数 GAPBondMgr_ResolveAddr ()从绑定信息中解析 ipad 地址。 他们希望控制器只能通过 白 名单中的 IOS 设备进行连接。

        他们使用函数 GAPBondMgr_syncResolvingList()将器件 A 添加 到白名单中。 设备 B 不在白名单中。 但器件 B 仍然能够连接 CC2640r2。

      你可以有什么想法吗?

它们 使用的是堆栈  版本:R2_1.00.00.22。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    首先、我们建议他们迁移到最新的 SDK: www.ti.com/.../SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

    此外、当他们进行广告宣传时、他们是否使用白名单筛选策略:
    dev.ti.com/.../ble_scan_adv_basic.html

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haq、
    存在使用私有地址的情况。
    如果使用以下配置、是否正常?
    uint8_t autocSyncWhiteList = true;
    GAPBondMgr_SetParameter (GAPBOND_AUTO_SYNC_WL、sizeof (uint8_t)、&autocSyncWhiteList);