This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:蓝牙硬件评估工具设置

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/570327/cc2564moda-bluetooth-hardware-evaluation-tool-settings

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC2564MODN

您好!

我想知道蓝牙硬件评估工具的设置值。

Q1)

获得 FCC 认证时、

测试电源时使用的值是多少?

Q2)

获得 FCC 认证时、

如何设置 接收模式参数?

此致、

Hamada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这种情况如何?
    我正在等待 TI 员工的回复。

    此致、
    Hamada
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamada、

    [引用用户="Hamada"]

    Q1)

    获得 FCC 认证时、

    测试电源时使用的值是多少?

    [/报价]

    对于 TX 测试、IC 将处于连续 TX 或数据包 TX 模式。 通常、这是芯片可输出的最大功率、但测试机构将能够为您提供有关电流要求的最佳答案。

    [引用用户="Hamada"]

    Q2)

    获得 FCC 认证时、

    如何设置 接收模式参数?

    [/报价]

    FCC 测试需要3种模式:

    缺点 TX  

    数据包 TX/RX

    缺点 RX

    上面的 wiki 链接介绍了要使用的命令以及设置参数的位置/方法。 BHET 还会自动调用这些命令、因此您在 BHET GUI 中看到的参数与上面的链接中提到的参数相同。 测试机构将详细介绍用于特定测试的参数/模式。

    供参考、您可以参阅 CC2564MODN/A FCC 测试报告以供参考。  https://fccid.io/Z64-2564N

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vihang-San

    感谢您的回复!

    此致、
    Hamada