This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:如果主器件未正确终止连接、则发生事件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/603935/cc2640-event-if-master-does-not-terminates-the-connection-properly

器件型号:CC2640

您好!

我在 cc2640上使用 simple_peripheral。 如果主设备未正确终止连接(由于某些错误或任何其他原因)、我希望处理该事件。

在这种情况下、应用程序中会发生什么事件?

正在等待您的回复。

此致

Mbabas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 simple_peripheral 中、如果任一端发起断开连接、您将获得 GAPROLE_WAITING_WAITING_TIME_TIMEOUT 状态更改事件、或者由于未接收到来自主器件的任何数据包而达到监控超时后、您将获得 GAPROLE_WAITY_FACT_TIMEOUT。

    祝你一切顺利