This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:编程

Guru**** 2615825 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650STK, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/567479/cc2640-programming

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件: CC2650STKCC2538

您好!

是否通过 SimpleLink SensorTag 调试器 DevPack 对 CC2640进行编程? 如何使用调试器来刷写固件?

 是否有关于要使用的信号引脚和要使用的软件的文档?

如何创建 JIG、以便在大规模生产期间对固件进行大规模闪存?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用 CC-DEVPACK-DEBUGGER 将固件刷写到 CC2640。 但是 、CC-DEVPACK-DEBUGGER 专用于 CC2650STK。 您能否指定您使用的是 CC2640 HW EVB 或 PCB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YiKai、

    它位于 CC2640 PCB 上。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅 Debugger DevPack 原理图 、并将 XDSET_TMS、XDSET_TCK、XDSET_TDO、XDSET_TDI 和 XDSET_RESET 连接到您的 CC2640。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我是

    其他替代方案包括具有内置 XDS110调试器或第三方 XDS100v3、XDS110和 XDS200调试器的 CC26xx LaunchPad。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们生产的产品可以在批量生产期间大量刷写固件、可能可以满足您的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此产品是什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 e2e.ti.com/.../560945上参阅 chbcb 的另一篇文章
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于大规模生产、通常由专用编程器完成。 例如、我使用 CC2640引导加载程序设计了一个编程器。 请参阅 www.rcfocuse.tw/.../cc26xx-flash-programmer.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      )CC2538/CC26XX 的 CC Programmer(可以一次对4个或8个对象进行编程、非常高效。

    如有任何问题、请发送至:chbcb@126.com