您好!
我不熟悉 CC2540。 请允许我首先说明我的设置。
我正在使用 SimpleBLEPeripheral 项目。 我让温度传感器事件每3秒测量一次温度、并按 SimpleBLEPeripheral 中定义的间隔进行广播。
我已经完成了设置。 在这种设置下、我要实现的是将控制输入(假设我们使用端口0引脚1)接入 CC2540。 只要端口0引脚1为高电平、我的 CC2540就会继续执行上述操作。 一旦端口0引脚1变为低电平、我希望 CC2540进入最低功耗模式、直到端口0引脚1再次变为高电平、然后 CC2540将再次恢复温度采样和广播。 在低功耗模式下、无需保存任何数据。 端口0引脚1将为高电平或低电平之间不存在固定持续时间。 它可能是5秒或1分钟或更长。
是否有人可以为我提供示例项目或相关帖子的指导? 非常感谢。
此致、
磅