This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:在中央模式下使用 CC2541

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/603813/cc2541-using-cc2541-in-central-mode

器件型号:CC2541

您好!

我想在我的产品中使用 CC2541、我的主板已经有一个微控制器来处理所有业务逻辑。 我希望仅针对 BLE 使用 CC2541。 我了解到我们可以在"网络处理器"配置中使用它、在该配置中、它将仅用于 BLE、并且可以在 UART/SPI 上与微控制器进行通信。

我看到我们可以使用 NPI 来实现相同的效果。

问题-

在 CC2541用作"网络进程"时、在命令/响应方面是否有任何协议可与 CC2541通信。

2.我们是否需要修改其默认固件以在"网络处理器"模式下使用它?

3.是否有可用的示例代码?

Vishal N