This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:Android 手机的配对和连接问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/567831/cc2564-pairing-and-connection-problem-with-android-phones

器件型号:CC2564

大家好、

我正在从事一个将外设(CC2564+STM32F411)与 Android 设备相连的项目。 我正在使用 ANPDemo 示例、并且能够成功地将(SPP 和 LE)与 iOS 设备连接和配对。 但是、当尝试使用 Android 手机进行连接时、它不会与设备进行连接或配对。

我是否需要更改代码或向代码中添加任何内容以连接和与 Android 设备配对?

谢谢、

最棒的

Krish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI 支持团队:

    等待您对此做出响应。 请帮助我们尽早解决这一问题。

    谢谢、

    最棒的
    Krish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谦逊 您可能需要开发或获取支持 ANP 的 Android 应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    感谢您的回复。

    我知道要使警报通知正常工作、我需要开发支持 ANP 的应用程序。 但在这里、我将讨论连接和配对、因为我无法成功连接或配对。

    您能否帮助我先解决配对问题、然后我可以检查警报通知配置文件功能。

    我们非常感谢您及时的帮助。

    谢谢、

    最棒的
    Krish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    默认 Android BLE 扫描器可能会使用 ANP 服务广播过滤设备。 尝试在 Android 上获取"Light Blue"或等效的 BLE Explorer 应用、以检查 ANP 服务...

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于2周内没有活动、关闭此主题。 如果问题仍然存在、请打开新主题。