Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK、 CC-DEVPACK-DEBUG
尊敬的 TI 专家:
我遇到了以下问题。 请向我们提供您的建议。
[现象]
将构建的 sensorTag 堆栈项目加载到 CC2650STK 时、CCS 显示"DWARF 信息已损坏"。
[环境摘要]
BLE-STACK:BLE_SDK_2_02_00_31
CCS:v6.2.0
编译器:TI v15.12.4.LTS
TI-RTOS:2.18.0.03
XDCtools:3.32.1.22_core
注意:sensrotag_oad.c 和 sensrotag_oad.h 文件的默认工程路径错误。 因此、需要正确修改它们。
[其他]
在构建这些项目时、CCS 上出现任何错误和警告。 这些项目生成了十六进制文件。
如果您需要更多信息、请告诉我。
此致。
Kaka