请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SMARTRFTM-STUDIO 您好!
SmartRF Studio 7似乎允许我为定制目标配置以下参数
IO 配置、器件、封装、前端和输出功率
电容阵列增量配置、LF 时钟源等其他参数如何? 我们尝试在 CC26xx 上加载一些代码以禁用内部电容器阵列、但这似乎不起作用? 配置是否通过应用程序加载加载加载到 CC26xx 上,以便在使用 SmartRF Studio 7运行连续 TX/Rx 测试时使用? 是否有用于 CC26xx 的 SmartRF Studio7的寄存器视图,以便验证所有配置寄存器?
此外,我的客户还发现,在不同版本的 SmartRF Studio 7中,具有相同固件负载的同一电路板的射频输出是不同的? 他使用的特定版本是版本2.2.0和2.6.0 -为什么可能是这样?
谢谢、
Padmaja