This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:将 CC2590与 CC2541配合使用

Guru**** 2584345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/603274/cc2541-using-cc2590-with-cc2541

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2590

使用 CC2590前端和 CC2541。 应用 AN120

您能否分享一份文档、说明您是如何得出 C41、C42、L41、C21、C22的值、 L42.

谢谢、Masashisi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ismail、

    具有值的实际参考设计如下所示: www.ti.com/.../swrr116 。 当使用 CC2590时、必须严格遵循参考设计、既要了解元件值、也要了解布局。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fredrik、

    感谢您的快速响应。 您能否分享 C41、C42、L41、C21、C22等值的详细数学或计算方法、 L42.
    谢谢、
    Ismail
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ismail、

    这些值基于射频测量值。 更具体地说、我们执行负载和拉电流测量、并使用 ADS 来模拟适当的匹配值。 通常、这是一个迭代过程。

    谢谢、
    Fredrik