This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:BLE 中央角色与 Subghz Rx/TX 示例结合使用

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/602089/cc1350-ble-central-role-combined-with-subghz-rx-tx-example

器件型号:CC1350

您好!

我们已使用 CC1350 SensorTag 修整了几个月、
并管理到 Rx/Tx subghz 数据包以及同一固件中的 Rx BLE 广播数据包。
所有器件协同工作都很出色、但我们直接使用射频驱动器而不是 BLE 堆栈来侦听 BLE 数据包。

我的问题是、自 cc1350发布半年以来、我们是否能够将完整的 BLE 堆栈(作为中心角色)与 Subghz Rx/TX 示例结合使用?

我们已经看到了2个映像解决方案、但它没有记录、看起来更像是一种权变措施。

谢谢、
瓦伦丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valentin、

    在 CC1350上、您有以下可能性:

    1) 1)运行多个映像、并在使用复位之间切换。 这显示在用于 CC1350LanuchPad 和 CC1350SensorTag 的开箱即用软件中。 请参阅 dev.ti.com/.../

    2) 2)使用未连接的 BLE 和射频驱动器简单地发送和接收 BLE 帧。

    对于您要求的用例、您需要做一些事情;

    1、用于处理多个客户端的射频驱动程序。 这将处理优先级排序等 CC13x0 SDK 1.30中包含一个多客户端射频驱动程序
    2、编写使用此多客户端射频驱动程序的应用程序和 BLE 堆栈。 这是为即将推出的器件计划的。 主要原因是 CC1350上的闪存容量不足以运行完整的 BLE 堆栈和其他应用。