This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:是否可以使用 CC2650 Launchpad 开发用于 CC2640的固件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/603408/launchxl-cc2650-is-it-possible-to-use-the-cc2650-launchpad-to-develop-firmware-intended-to-use-on-cc2640

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2640CC2650CC2640R2F

您好!

最近、我的任务是为现有 CC2640产品开发新固件。 由于环境原因、我需要查找自己的开发硬件。

我查找并发现 CC2650 LaunchPad 旨在开发 CC2640固件。

这是否意味着为 CC2640产品移植固件的过程非常简单且无风险? 我在 这里看到 、BLE 软件是二进制兼容的。 这是否意味着针对 CC2650生成的二进制文件可用于 CC2640?

此外、假设我继续购买 CC2650 LaunchPad、是否需要任何其他专用硬件才能工作? 我看到 TI 建议使用 XDS110调试器、但 J-Link Lite 是否起作用? 我想我的团队需要在线路的某个位置制作 CC2640测试板。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2640和 CC2650应兼容 BLE。

    建议使用 XDS110、因为您可以从 TI 或至少从 E2E 获得快速支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hieu、

    请注意、虽然 CC2650与 CC2640实现了二进制兼容、但 CC2640R2F 却不是如此。 如果您计划使用字母、我建议您改为使用 CC2640R2 LaunchPad。

    LaunchPad 具有板载 XDS110、也可用于调试外部目标。

    谢谢、
    Fredrik