This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 更换 CSR 芯片

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/602275/replacement-of-csr-chips

主题中讨论的其他器件:CC2564C

要制作蓝牙耳塞、可以用什么方法替代 CSR 8635或 CSR 8670? 您是否有任何与 CSR aptx 相当的东西?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查 CC2564C 器件是否符合您的需求: www.ti.com/.../CC2564C。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回复。 但延迟又如何呢? 在 CSR 中、仅为40ms、是可接受的范围。 但是、如果我使用外部 DSP 和编解码器来处理我的音频、该怎么办?